主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP430FR2355
在上一个主题中、我从 Energia/.PlatformIO 中写入的程序跳转到 BSL 后、上载并连接 BSL 以通过 UART 工作
现在、我希望能够仅使用 UART 命令退出 BSL 并开始执行程序。
根据 BSL 用户指南、我似乎应该能够发送 PC 命令?
浏览程序.hex 文件、我应该跳转到的起始地址似乎是0xF100?
生成的数据包 I 为:0x80 0x04 0x00 0x17 0x00 0xF1 0x00 0xBA 0xEE
但是、似乎不会发生任何情况、尽管有时 BSL 看起来不再执行命令。
我不确定 MCU 是否正在跳转到"limbo"?
或者启动程序、但由于它是在 Energia/Catformio 中编写的、因此有些设置不正确、因此它会锁定?
还是发送了错误的命令?
我们非常感谢您的任何帮助和指导!
谢谢、
Matt