Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2013 大家好、
客户想要了解 MSP430F2013 DC0时钟配置如何转换为寄存器值。 客户详细信息如下。
"
在 C 编程示例中、我使用的内部时钟 DC0的配置方式不理解。 例如 DC0CTL - CALBC1_1MHz 和 BCSCTL1 = CALBC1_1MHz。 我查看了 CALxxx 的定义、我不知道它们如何转换为寄存器值。
在此过程中、我只是想了解示例中的 C 代码。 该芯片具有一个8位数字时钟寄存器、称为 DC0CTLand 长且具有3个 BCSCTL。
n 我使用 DC0CTL 的示例设置为 CALD0_1MHz、BCSCTL1设置为 CALBC1_1MHz。 我看到这些在.cmd 文件中定义、但我不理解这些值。
"
提前感谢您。
此致、
梅纳德