This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:它们如何转换为寄存器值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997737/msp430f2013-how-they-translate-into-register-values

器件型号:MSP430F2013

大家好、

客户想要了解  MSP430F2013 DC0时钟配置如何转换为寄存器值。 客户详细信息如下。

"

在 C 编程示例中、我使用的内部时钟 DC0的配置方式不理解。 例如 DC0CTL - CALBC1_1MHz 和 BCSCTL1 = CALBC1_1MHz。 我查看了 CALxxx 的定义、我不知道它们如何转换为寄存器值。

在此过程中、我只是想了解示例中的 C 代码。 该芯片具有一个8位数字时钟寄存器、称为 DC0CTLand 长且具有3个 BCSCTL。

n 我使用 DC0CTL 的示例设置为 CALD0_1MHz、BCSCTL1设置为 CALBC1_1MHz。 我看到这些在.cmd 文件中定义、但我不理解这些值。

"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细介绍了该设计。  请访问产品页面的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CALDCO_1MHz 和 CALBC1_1MHz 是存储在信息 A 段中的工厂校准常数。