This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6730A:RST#/NMI 问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992009/msp430f6730a-rst-nmi-issue

器件型号:MSP430F6730A

你(们)好

我在 我们的电动汽车充电器设计中使用 MSP430F6736AIPN、并在继电器打开期间面临复位问题。

这是一个非常奇怪的问题、因为它的电源电压3.3V 不会下降、但 RST#/NMI 将下降到2.24V、持续48uSec。  

我甚至不明白主电源为何会发生这种情况(电阻器的上拉电压不会变为低电平)。

请分享有关此问题的反馈、如果有任何解决方法可从 SW 侧解决此问题。  

e2e.ti.com/.../MSP430F6736AIPN_5F00_MCU-Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继电器线圈上是否有续流二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在设计中已经有续流二极管。