请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6730A 你(们)好
我在 我们的电动汽车充电器设计中使用 MSP430F6736AIPN、并在继电器打开期间面临复位问题。
这是一个非常奇怪的问题、因为它的电源电压3.3V 不会下降、但 RST#/NMI 将下降到2.24V、持续48uSec。
我甚至不明白主电源为何会发生这种情况(电阻器的上拉电压不会变为低电平)。
请分享有关此问题的反馈、如果有任何解决方法可从 SW 侧解决此问题。