This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:VSVSH-、VSVSH+和 VSVSH 配置

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992078/msp430fr2476-vsvsh--vsvsh-and-vsvsh-configuration

器件型号:MSP430FR2476

大家好、

你好。

我们的客户想知道是否可以在 MSP430FR2476中配置 VSVSH-、VSVSH+和 VSVSH_hys 阈值?
随附的电气特性表明这些值是固定的。 理解是否正确?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、您回答正确。 MSP430系列上的 SVS 是不可配置的。