请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR50431 对于 MSP430FR50431的使用、我们有一些问题。 我们尝试使用 GPIO 从 LPM3.5模式唤醒、但未获得预期结果。 TI 网站上提到的用户指南没有专门针对此器件进行说明、因此存在一些混淆。
我想它归结为、我们如何使用 MSP430FR50431上的 GPIO 唤醒事件从 LPM3.5恢复操作?
此器件没有“BACKUPMEM”,因此我假设我们需要将恢复信息存储在 FRAM 中是正确的吗?
对于该特定器件、是否有在 GPIO 唤醒事件发生时从 LPM3.5恢复的示例代码?
我们参考的用户指南是否适用于此器件、或者是否有其他指南? (请参阅下面 TI 站点的图片)