This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:LPM3.5

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990740/msp430fr50431-lpm3-5

器件型号:MSP430FR50431

对于 MSP430FR50431的使用、我们有一些问题。  我们尝试使用 GPIO 从 LPM3.5模式唤醒、但未获得预期结果。  TI 网站上提到的用户指南没有专门针对此器件进行说明、因此存在一些混淆。  

 

我想它归结为、我们如何使用 MSP430FR50431上的 GPIO 唤醒事件从 LPM3.5恢复操作?

此器件没有“BACKUPMEM”,因此我假设我们需要将恢复信息存储在 FRAM 中是正确的吗?

对于该特定器件、是否有在 GPIO 唤醒事件发生时从 LPM3.5恢复的示例代码?

我们参考的用户指南是否适用于此器件、或者是否有其他指南?  (请参阅下面 TI 站点的图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我确实检查 了数据表 、第73页、这个器件的确支持 GPIO 和 RTC 从 LPM3.5唤醒

    接下来、您尝试使用哪个 IO 引脚?  您如何将其配置为设置中断?

    查看 FR50431的此示例。  虽然该示例演示了 LPM4.5、但它显示了如何设置 GPIO 中断。