您好!
我有一个 ADC 捕获、它在捕获信号时具有自己的斜率。
它是否与 Δ 飞行时间的标准有关?
有没有办法可以解决这个问题?
请找到下图。

此外、它的标准不够好。 如何改善结果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个 ADC 捕获、它在捕获信号时具有自己的斜率。
它是否与 Δ 飞行时间的标准有关?
有没有办法可以解决这个问题?
请找到下图。

此外、它的标准不够好。 如何改善结果。
你(们)好,Le
谢谢、我们已改用新的定制管道、现在看起来更好。
但我仍然对棺材有问题。
我已启用 USS_APP_DC_OFFSET_Cancelance_enable、并将 USS_APP_DC_OFFSET_Cancelance_interval 设置为20、我还尝试将其设置为10、100、1000、10000。
但仍然看不到任何改进。
请在下面找到所附的照片。




以下是测量的设置。
此致、
Taedu
您好、Leo、
我已经多次更改了 Δ 飞行时间偏移参数、但这里是问题。
偏移值本身会发生变化(例如60ps 至-100ps 或其他)
这就是我尝试使用直流偏移消除的原因。
我还发现、当我在 CCS 上使用 Generate 标头时、它不会更新 USS_userConfig.h 文件中的任何值。
因此、我必须 手动更改#define USS_ALG_DCOFFSET 值。
谢谢、
Taedu
大家好、Taedu、
当您说偏移量正在变化时-这种变化是否没有对物理配置进行任何修改? 如果是这样、您可能会尝试屏蔽您的管、平台和换能器导线。 如果信号中存在3MHz 谐波混叠、您还可以将信号采样频率从4000更改为3600。
您可以在此处找到有关如何设置初始配置以进行测试的更多信息:
BR、
Leo
您好、Leo、
是的。 来自 Jiakang Electronics 的1MHz 传感器
链接: 超声波液体流量变送器-超声波流量变送器-变送器和传感器-产品-浙江嘉光电子有限公司(jkelec.com)
谢谢、
Taedu