This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:ADC 捕获的奇怪形状

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999016/msp430fr6043-strange-shape-of-adc-capture

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我有一个 ADC 捕获、它在捕获信号时具有自己的斜率。

它是否与 Δ 飞行时间的标准有关?

有没有办法可以解决这个问题?


请找到下图。  

此外、它的标准不够好。 如何改善结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    您能否发布配置选项卡的屏幕截图?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    感谢您的回复。 请找到随附的照片。

    此致、

    Taedu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    您是否正在使用定制管道设计? 看起来您有一些内部反射。 您可以通过将脉冲数减少到10并调整窗口参数来缓解这些问题。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    谢谢、我们已改用新的定制管道、现在看起来更好。

    但我仍然对棺材有问题。

    我已启用 USS_APP_DC_OFFSET_Cancelance_enable、并将 USS_APP_DC_OFFSET_Cancelance_interval 设置为20、我还尝试将其设置为10、100、1000、10000。

    但仍然看不到任何改进。

    请在下面找到所附的照片。

    以下是测量的设置。

    此致、

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    dToF 中的50ps 偏移可针对进行校准。 您不会看到直流偏移消除对信号本身的影响、因为这是在库中执行的。  您是否已经测试了多个管道?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    那么、您是否意味着直流偏移消除不是我应该使用的消除??

    我是否需要在测试多个管道的数量后更改 USS GUI 中的 dToF 值?

    我想我们将能够在5月24日测试多个管道。

    谢谢

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    GUI 的"Advanced Configuration"选项卡中有一个 deltaTOF 偏移参数、应用于此操作。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我已经多次更改了 Δ 飞行时间偏移参数、但这里是问题。

    偏移值本身会发生变化(例如60ps 至-100ps 或其他)

    这就是我尝试使用直流偏移消除的原因。

    我还发现、当我在 CCS 上使用 Generate 标头时、它不会更新 USS_userConfig.h 文件中的任何值。

    因此、我必须   手动更改#define USS_ALG_DCOFFSET 值。

    谢谢、

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    当您说偏移量正在变化时-这种变化是否没有对物理配置进行任何修改? 如果是这样、您可能会尝试屏蔽您的管、平台和换能器导线。 如果信号中存在3MHz 谐波混叠、您还可以将信号采样频率从4000更改为3600。

    您可以在此处找到有关如何设置初始配置以进行测试的更多信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/msp_academy_msp430_1_00_04_11/modules/msp430/msp430_uss_water_training/msp430_uss_water_training.html#-introduction

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    很抱歉耽误你的回答。

    我发现现在使用一个 PCB 的单个传感器没有太多变化。

    因此、我尝试使用多个 PCB 和传感器来校正数据。

    根据我发现的每个传感器具有不同的配置、范围为-60ps~ 30ps。

    但这可能会为每个流量计产生错误的流量。

    是否有任何解决方案可以消除此偏移?

    谢谢、

    BR、

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    您可以使用 USS GUI 的高级参数选项卡中的 dToF 偏移参数对此进行校准。  每米中每一个仪表都有几皮秒的偏移校准、这种情况并不少见。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的回答。

    好的、检查我是否正确。

    我们必须手动设置每组的 dToF 偏移参数、每次我们生产水表时?

    BR、

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    这不一定是这样。 到目前为止、您已经测试了多少种不同的试管?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我正在使用5种不同的试管进行测试。

    我刚才尝试通过它的偏移来查看差值的影响。

    但我注意到、当我在不改变 PCB 的情况下改变管筒时、流速会发生显著变化。

    我得到900L/h、1100L/h、1300L/h 而不更改代码和 PCB。

    试管是否有问题?

    我将仪表常数用作  142747264.0。

    这是可以的吗?

    谢谢

    BR、

    Taedu、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附上我提到的数据。

    我已将同一电机设置为具有相同强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    您能否将脉冲数减少到20并在零流量时发布波形和 ADC 捕获的屏幕截图?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的回答。

    我已经检查了两个传感器1和5、PCB 5

    传感器5

    传感器1

    BR、

    Taedu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Taedu、

    这两种方法看起来是一致的。 您能否在 dToF 流的~20ns 内发布波形和 ADC 采集?  (对于两种测试、水泵上的流量设置应相同) 如果相似、那么您能否在相同的测试条件下并在 ADC 捕获和波形后将另一个 PCB 板连接到其中一个传感器以进行比较?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我已经使用5个不同的传感器进行了测试、这些传感器具有相同的电机、PCB、我连接在下面。

    传感器1   

    平均 VFR 873.75

    2号传感器

    平均 VFR 999.97

    传感器3

    平均 VFR 814.17.

    传感器4

    平均 VFR 855.87

    传感器5

    平均 VFR 921.47.

    谢谢、

    Taedu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    您是否使用现成的标准管道和传感器? 您能否发布管道图片?  在更高的流量下、这种变化是意外的。  您是否测试了两根串联的管道、以确保流量测试系统中没有任何变化?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我们使用的是来自 Jiakang 电子装置的带换能器的定制管道。

    我将附上我们的全套照片。

    我们还无法串联连接管道。 我们计划尽快访问 tested。

    我将在精确测试后尽快更新数据。  

    谢谢  

    Taedu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    这些标准1MHz 传感器吗?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是的。 来自 Jiakang Electronics 的1MHz 传感器

    链接: 超声波液体流量变送器-超声波流量变送器-变送器和传感器-产品-浙江嘉光电子有限公司(jkelec.com)

    谢谢、

    Taedu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taedu、

    我们已在标准 U-Pipe 配置中测试了 Jiakang 换能器、但尚未发现此问题。 我建议(除了测试两个串联的管道)您也使用现成的 DN-20管道进行测试、以进行比较。 这将有助于确定您发现的问题是否与您的管道设计有关。

    BR、
    Leo