This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:时钟系统问题-当时钟已被示波器验证时、XT1OFFG 和 DCOFFG 升高到1

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004752/msp430fr2155-clock-system-issue---xt1offg-and-dcoffg-raised-to-1-when-the-clock-has-been-verified-by-scope

器件型号:MSP430FR2155

您好!

时钟系统问题-  验证时钟后、XT1OFFG 和 DCOFFG 提高到1。

我正在使用 MSP430FR2155 -我已经将 MCLK 设置为4.2MHz、将 SMCLK 设置为2.1MHZ -我已经使用示波器验证了这一点。

我们正在使用外部32KHz 晶振-我还配置了它,并在示波器中验证它:

   在配置 CSCTRL 寄存器之前、我已经复位 XT1OFFG 和 DCOFFG (以及 OFIFG)-

将 CSCTRL 配置为 Bellow 后- DCOOFFG 和 XT1OFFG 提升为1:

CSCTL1 = DCORSEL_3 | DCOFTRIMEN_1 | DCOFTRIM_0 | DISMOD_1;  

CSCTL2 &=~FLLD;
CSCTL4 = SEL_0 | SELMS_0;
CSCTL5 = DIVM_0 | DIVS_1 | SMCLKOFF _0 | VLOAUTOOFF_1;
CSCTL6 = DIV_0 | XT1DRIVE_3 | XTS_0 | XT1BYPASSS_1 | XT1AGCOFF_0 | XT1AUTOOFF_0;

可能是什么问题、或者我遗漏了什么?

我是否可以使用外部32KHz -用于 ACLK 和 DCOCLKDIV?

谢谢、

Rany Falah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >CSCTL6 = DIV_0 | XT1DRIVE_3 | XTS_0 | XT1BYPASSS_1 | XT1AGCOFF_0 | XT1AUTOOFF_0;

    您提到您使用的是外部(32kHz)晶体、但 XT1BYPASSLV = 1会关闭内部晶体振荡器。 (此设置用于外部振荡器而不是晶体。) 尝试:

    > CSCTL6 = DIV_0 | XT1DRIVE_3 | XTS_0 | XT1BYPASSS_0 | XT1AGCOFF_0 | XT1AUTOOFF_0;

    查看示例 CS_02以查看您是否需要其他器件可能会很有用。 只需更改 CSCTL2设置即可使用该代码。 [ Software_Trim ()函数是一个好主意,但并非绝对必要。]

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF8g6bskr60w5RwlJ-RJDA__IOGqZri__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的示例!  它非常有帮助