请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5172 您好!
我正在设计一个直流/直流转换器、此转换器具有运行频率介于500-1000kHz 之间的降压和升压级。 我计划使用 MSP430f5172微控制器。 但是、这些微控制器的分辨率非常低、因此我可能无法使用该控制器生成所需的占空比。 我的问题是
1.对于我正在运行的频率范围、建议使用此微控制器吗? 是否存在超过该微控制器的最大频率?
2.在数据表中、我看到如果我使用 TimerD、频率可以高达256MHz (4ns 分辨率)。 我想知道这是否会使控制器过热或消耗更多功率、因为控制器将由电池供电?
提前感谢您。