This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:MSP430F5172

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003441/msp430f5172-msp430f5172

器件型号:MSP430F5172

您好!  

我正在设计一个直流/直流转换器、此转换器具有运行频率介于500-1000kHz 之间的降压和升压级。 我计划使用 MSP430f5172微控制器。 但是、这些微控制器的分辨率非常低、因此我可能无法使用该控制器生成所需的占空比。 我的问题是

1.对于我正在运行的频率范围、建议使用此微控制器吗? 是否存在超过该微控制器的最大频率?

2.在数据表中、我看到如果我使用 TimerD、频率可以高达256MHz (4ns 分辨率)。  我想知道这是否会使控制器过热或消耗更多功率、因为控制器将由电池供电?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您知道计时器可以在256MHz 下运行、因此我认为解决方案应该没问题。 正确的是、高频率会产生大量热量、因此我们在器件上放置了大型散热焊盘。 有关功耗、请参阅数据表、您可以看到以256MHz 运行的计时器大约为265uA