Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, TIDM-02005
主题中讨论的其他器件: TIDM-02005
您好!
我的客户正在使用水软件评估 EVM430-FR6043。
他们下载了水软件 MSP430FR6043EVM_USS_Water Demo_LPM_02_40_00_00.txt、并按照 TIDM-02005文档所述修改了 EVM。
它基本上可以正常工作,但它们通常会看到“STOP ERR:103”错误,并且在 ADC 捕获中缺少正面捕获。
现在,他们尝试调整参数时遇到了尝试和错误,但却找不到任何好方法。
您是否有任何文档解释如何设置和调整每个参数、上述错误消息的含义以及如何解决缺少的捕捉?
此致、
OBA