This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:错误消息、缺少捕捉、如何设置和调整参数

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, TIDM-02005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003209/evm430-fr6043-error-message-missing-capture-how-to-set-and-adjust-parameters

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02005

您好!

 

我的客户正在使用水软件评估 EVM430-FR6043。

他们下载了水软件 MSP430FR6043EVM_USS_Water Demo_LPM_02_40_00_00.txt、并按照 TIDM-02005文档所述修改了 EVM。

它基本上可以正常工作,但它们通常会看到“STOP ERR:103”错误,并且在 ADC 捕获中缺少正面捕获。

现在,他们尝试调整参数时遇到了尝试和错误,但却找不到任何好方法。

您是否有任何文档解释如何设置和调整每个参数、上述错误消息的含义以及如何解决缺少的捕捉?

 

此致、

OBA