我构建了一些具有 MSP430FR2633 MCU 的电路板、我注意到在对 FW 进行编程期间 SWD 接口不是很稳定。
我没有在 PCB 上添加上拉电阻、因为我假设编程器(MSP430F5529LP)可以在需要时将这些引脚上拉。
我是否需要在 PCB 上添加上拉电阻器来提高 SWD 接口的稳定性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我构建了一些具有 MSP430FR2633 MCU 的电路板、我注意到在对 FW 进行编程期间 SWD 接口不是很稳定。
我没有在 PCB 上添加上拉电阻、因为我假设编程器(MSP430F5529LP)可以在需要时将这些引脚上拉。
我是否需要在 PCB 上添加上拉电阻器来提高 SWD 接口的稳定性?
如果 需要、FET 编程器可以上拉/下拉这些引脚、因此它应该能够处理这个引脚而不会出现任何问题。 不知道 FR2633 (您可以在数据表中找到此信息)、但 MSP430F5xx/6xx 器件还在 RESET 引脚上有内部上拉电阻(并且所有 MSP430器件在 TEST 引脚上都有内部下拉电阻)、因此无需外部。 复位引脚上的电容器与旧 MSP430器件上的安全启动相关、而不是与新器件(如 FRAM) 相关、而 对于 SBW 接口、它只是一个干扰因素。 SBW 没有它就能更好地工作。
所以我想你的问题(编程期间不稳定)在别的地方。 尝试在 LP FET 主器件和目标器件之间使用尽可能短的电缆/电线。