This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:SWDIO 和 SWCLK 引脚是否需要外部上拉电阻器?

Guru**** 2383380 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001299/msp430fr2633-do-swdio-and-swclk-pins-require-external-pull-up-resistors

器件型号:MSP430FR2633

我构建了一些具有 MSP430FR2633 MCU 的电路板、我注意到在对 FW 进行编程期间 SWD 接口不是很稳定。

我没有在 PCB 上添加上拉电阻、因为我假设编程器(MSP430F5529LP)可以在需要时将这些引脚上拉。  

我是否需要在 PCB 上添加上拉电阻器来提高 SWD 接口的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的手段应该是 SBWCLK 和 SBWDIO。

    它也是 TEST 和 RST 引脚、您需要在 RST 引脚上拉一个电阻器。 对于另一个引脚、保持浮点是可以的。

    PS:RST 引脚中的电容需要< 2.7nf、我们建议1nf。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Johnson、我有 RST PU 和 Cap。

    100k Ω 适合 SBW 引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 需要、FET 编程器可以上拉/下拉这些引脚、因此它应该能够处理这个引脚而不会出现任何问题。 不知道 FR2633 (您可以在数据表中找到此信息)、但 MSP430F5xx/6xx 器件还在 RESET 引脚上有内部上拉电阻(并且所有 MSP430器件在 TEST 引脚上都有内部下拉电阻)、因此无需外部。 复位引脚上的电容器与旧 MSP430器件上的安全启动相关、而不是与新器件(如 FRAM) 相关、而 对于 SBW 接口、它只是一个干扰因素。 SBW 没有它就能更好地工作。

    所以我想你的问题(编程期间不稳定)在别的地方。 尝试在 LP FET 主器件和目标器件之间使用尽可能短的电缆/电线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我有2块板;两块板都没有 PU;一块工作正常、1块需要几次试验才能使其运行。

    使用逻辑分析仪、我看到 SWDIO 引脚保持在低电平;只有当我手动将其连接到高电平并让程序员接管时、它才起作用。

    我认为添加 PU 可能更安全、但我希望我能够找出问题的根源并更好地理解它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBW 主器件和目标器件板之间如何连接/共享电源? 器件 电源可能有问题。 当主器件作为独立器件发布/断开(物理)时、有问题的电路板是否可以在固件更新后执行程序?