主题中讨论的其他器件: TIDM-SERVER-PWR-MON
您好、MSP 团队、
我的客户使用 TIDM-SERVER-PWR-MON 作为参考、基于 MSP430i2041设计了单相电表。
该仪表有一些问题。
当 USB 与 PC 连接以进行调试时、断路器会发生故障。
我想原因是交流和直流接地未分开。
您可以查看原理图吗? 如果 可能、我希望通过个人邮件发送原理图。
另一个问题是测量值不正确。
1、 无负载时电流高、有功功率为负。
以 mV 为单位的电压:228012
单位为 uA 的电流:217837
以 mW 为单位的有功功率:-44064
以 mW 为单位的无功功率:22945
以 mW 为单位的视在功率:49669
以0.001 mW 为单位的功率因数:8871
0.01Hz 中的频率:6069
电压通道直流失调电压:14502
电流通道直流失调电压:-1249715
2.当他移除两个磁珠 FB3、FB4时、测得的电流不为零。
移除磁珠时电流是否正确?

他制作了20块电路板、其中大多数电路板都有这个问题。
如何提高精度?