This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:i2041如何提高精度。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON, MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999774/msp430i2041-i2041-how-to-increase-accuracy

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: TIDM-SERVER-PWR-MON

您好、MSP 团队、

我的客户使用 TIDM-SERVER-PWR-MON  作为参考、基于 MSP430i2041设计了单相电表。

该仪表有一些问题。  

当 USB 与 PC 连接以进行调试时、断路器会发生故障。

我想原因是交流和直流接地未分开。

您可以查看原理图吗? 如果 可能、我希望通过个人邮件发送原理图。

另一个问题是测量值不正确。  

1、 无负载时电流高、有功功率为负。

以 mV 为单位的电压:228012

单位为 uA 的电流:217837

以 mW 为单位的有功功率:-44064

以 mW 为单位的无功功率:22945

以 mW 为单位的视在功率:49669

以0.001 mW 为单位的功率因数:8871

0.01Hz 中的频率:6069

电压通道直流失调电压:14502

电流通道直流失调电压:-1249715

2.当他移除两个磁珠 FB3、FB4时、测得的电流不为零。

移除磁珠时电流是否正确?

他制作了20块电路板、其中大多数电路板都有这个问题。

如何提高精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以参阅 EVM-F6736。 请注意电源设置、它将一条电源线直接连接到 DGND 和 AGND。 请检查电源

     首先、它使用半桥而不是全桥。 原因是您需要确保 SD-ADC 的输入电压是您所需的电压。

    您还可以在交流和直流之间使用隔离(由于成本原因、很少有客户使用此解决方案)、但也请记住将一条线路连接到 DGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么空载模式下的电流和工作功耗都为高电平?

    他从许多板上读取了异常值。

    [异常值]

    以 mV 为单位的电压:228012

    单位为 uA 的电流: 217837

    以 mW 为单位的有功功率: -44064

    以 mW 为单位的无功功率:22945

    以 mW 为单位的视在功率:49669

    以0.001 mW 为单位的功率因数:8871

    0.01Hz 中的频率:6069

    电压通道直流失调电压:14502

    电流通道直流失调电压:-1249715

    [正常值]

    以 mV 为单位的电压:227727

    单位为 uA 的电流:41849

    以 mW 为单位的有功功率:988

    以 mW 为单位的无功功率:-9156

    以 mW 为单位的视在功率:9530

    以0.001 mW 为单位的功率因数:-1036

    0.01Hz 中的频率:6063

    电压通道直流失调电压:4222

    电流通道直流失调电压:843991489

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查电流通道的输入信号? 这有助于了解根本原因是否在于硬件或软件。