This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:静态 IP 地址和主机名

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998431/msp432e401y-static-ip-address-and-host-name

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

IAM 能够将其配置为 DHCP 客户端、所有操作都正常、除非我设置静态 IP 地址、否则无法将我为 SysConfig 文件提供的主机名和域名解析为 IP 地址、我通过调用 ping 命令来验证这一点

ping myHostName
在 Windows 10控制台中。我可以
ping 192.168.1.22
并且 ping 命令接收来自 TI 器件的回复、但当我
ping myHostName
返回错误"Ping 请求找不到主机 myHostName "时。 请检查名称并重试。" 我尝试在 SysConfig 文件中添加 DNS 服务器、但它仍然无法解析名称。任何输入都是赞赏的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DHCP 服务器可能会在主机名后附加一个"主 DNS 后缀"。 您可以通过检查计算机的网络设置来找到它。 在 Win10中、它位于网络和 Internet 设置中、单击正在使用的网络接口的属性。 在 Mac 上、它位于"计算机名称"下的"共享首选项"中。

    它可能类似于".local"、因此请将 ping 命令更改为:

    $ ping myHostName.local

    它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选中了 DNS 后缀、该框为空、这意味着我不需要将 ping 命令更改为 ping myHostName.local?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要查看适配器的以太网属性->网络-> IP4设置。

    查看以太网状态->常规选项卡、详细信息。 在顶部、您应该会看到一个名为"特定于连接的 DNS 后缀"的属性。

    如果 Windows 网络不是那么愚蠢、这将会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复我找到了您所讨论的正确窗口、它仍然显示我的 DNS 后缀为空、请注意、我可以修改 win10中的 HOSTS 文件并添加一个条目为192.168.1.255 myHostName、这将在我运行命令时解析地址 Ping myHostName 我不知道这是否有助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否已解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Hawken_Li、您好!问题尚未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您使用的是 DHCP 客户端、它运行良好。 这意味着网络中的 DHCP 服务器工作良好。 它可以对齐 IP 地址并将其映射到主机名。 如果要添加静态 IP 并删除动态 IP,则必须在 DHCP 服务器部件上执行此操作。 例如、在 OPENWRT 中、您可以为 MAC 设备设置静态 IP。 如果为 MSP432器件启用了静态 IP、则需要在 DHCP 服务器中添加主机名映射、否则无法将主机名映射到 IP addr。  

    请从 DHCP 服务器部件中查找更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 的说法。 是的、 支持设置静态地址的参数很好、但这些参数主要用于没有 DHCP 服务器的情况。

    如果 DHCP 服务器可用、则只需简单地进入其配置并为特定 MAC 地址保留 IP 地址即可。