Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
IAM 能够将其配置为 DHCP 客户端、所有操作都正常、除非我设置静态 IP 地址、否则无法将我为 SysConfig 文件提供的主机名和域名解析为 IP 地址、我通过调用 ping 命令来验证这一点
ping myHostName在 Windows 10控制台中。我可以
ping 192.168.1.22并且 ping 命令接收来自 TI 器件的回复、但当我
ping myHostName返回错误"Ping 请求找不到主机 myHostName "时。 请检查名称并重试。" 我尝试在 SysConfig 文件中添加 DNS 服务器、但它仍然无法解析名称。任何输入都是赞赏的