This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:eZ-FET Lite LED 行为:发生了严重错误

Guru**** 1634350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TIDM-NFC-RW, DLP-7970ABP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999577/msp-exp430f5529lp-ez-fet-lite-led-behavior-severe-error-has-occurred

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABPTIDM-NFC-RW

背景:过去  几周、我一直使用 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 和 DLP-7970ABP BoosterPack 进行 RFID 测试。 MCU 正在运行"TIDM-NFC-RW软件(修订版 A)"文件夹中的固件、我正在使用 TI NFC 工具 GUI、两者均从   TIDM-NFC-RW 页面下载。 我已验证 USB 驱动程序是否正确且是最新的。 该设置按预期工作--连接 到 GUI,读取/写入标签--并且在重新编程 MCU 时 LED 行为正确(绿色 LED 亮起,红色 LED 在编程期间闪烁,并且在连接和未编程时稳定亮起)。 就我所能说的那样、任何一个 PCB 都不会受到损坏。

问题:在过去的几天中、当我将 LaunchPad 连接到计算机时、绿色 LED (LED2)不会亮起、当我连接到 GUI 中的 LaunchPad 时、红色 LED (LED1)亮起。 断开并重新连接设置、重新启动 GUI 以及重新编程 MCU 不会解决此错误。 就我所能知、一切都按预期正常工作、但数据表显示这表示"发生了严重错误;断开并重新连接 eZ-FET Lite。 如果这不能解决错误、请发送进行维修。"  

我应该采取哪些进一步的调试步骤? 我不希望将此板送修、因为它似乎仍在完成工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳塔利-  

    是否可以尝试使用其他 USB 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我刚刚尝试了另一个、错误仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳塔利-  

    这是发布后的一段时间、因此我重新阅读了当时为此创建的用户手册。 我认为您描述的是正确的行为。  

    LED1 (红色、在 LaunchPad 前面、S1按钮旁边)在运行时应亮起、而 BoosterPack 上的 LED 在卡存在时将亮起。 我没有看到任何有关 LED2 (绿色)用法的引用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    为了澄清这一点、您说用户指南(SLAU533D)中对 LED2的引用不正确吗?  

    既然你提到了 BoosterPack LED --这些 LED 是否有理由标有标签标准但根据模式点亮? 例如、BoosterPack 上的 D2标记为"ISO14443B"、但在固件中、设置为 在启用读/写器模式时打开。 GUI 中的"硬件指南"选项卡意味着每个 LED 分配的标准和模式 是可互换或相关的、这是误导性的(例如"ISO14443B:用于读/写器模式的蓝色 LED ")。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳塔利-  

    否-我参考了您所使用固件的用户指南。 LED2在 LaunchPad 上当然是绿色  的、并通过将 P4.7提高到逻辑高电平来点亮。  

    老实说、我不记得 LED 的行为、 如果 GUI 正常工作、那么我现在会忽略 LED -我可以在下周的某个时间开始工作、看看我是否可以找到此硬件或联系其他处理此问题的硬件之一、并验证 LED 行为以关闭的这一部分 您的查询(如果这对您有用)。