主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP、 TIDM-NFC-RW
背景:过去 几周、我一直使用 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 和 DLP-7970ABP BoosterPack 进行 RFID 测试。 MCU 正在运行"TIDM-NFC-RW软件(修订版 A)"文件夹中的固件、我正在使用 TI NFC 工具 GUI、两者均从 TIDM-NFC-RW 页面下载。 我已验证 USB 驱动程序是否正确且是最新的。 该设置按预期工作--连接 到 GUI,读取/写入标签--并且在重新编程 MCU 时 LED 行为正确(绿色 LED 亮起,红色 LED 在编程期间闪烁,并且在连接和未编程时稳定亮起)。 就我所能说的那样、任何一个 PCB 都不会受到损坏。
问题:在过去的几天中、当我将 LaunchPad 连接到计算机时、绿色 LED (LED2)不会亮起、当我连接到 GUI 中的 LaunchPad 时、红色 LED (LED1)亮起。 断开并重新连接设置、重新启动 GUI 以及重新编程 MCU 不会解决此错误。 就我所能知、一切都按预期正常工作、但数据表显示这表示"发生了严重错误;断开并重新连接 eZ-FET Lite。 如果这不能解决错误、请发送进行维修。"
我应该采取哪些进一步的调试步骤? 我不希望将此板送修、因为它似乎仍在完成工作。