This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水压力对流量读数的影响

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1161808/msp430fr6047-influence-of-water-pressure-in-flow-readings

器件型号:MSP430FR6047

您好!

在我们为测试水流而创建的测试台中、我们注意到了一个问题。 当系统尝试保持一定的流速时、它会将压力从4巴增加几秒钟(3-6巴)。 此时、流速显示正负极、而我们的参考表显示流速有微小变化。 压力的变化、则问题或器件的配置应能够承受这种变化。  

感谢你能抽出时间。

Nomikos Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nomikos Panagiotis、

    我认为 TI 在运行期间没有对压力变化进行任何测试。 我对您的问题是:当这些压力发生变化时、设备会"看到"什么? 您能否在传感器 RX 上放置示波器探针?

    您的参考仪表为何使用计量类型? 是超声波吗?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考表是一种科里奥利水表。 我看到的行为是、当发生这种情况时、总 DTOF 会在稳定之前出现较大的波动。 我可以在星期一回到办公室时向您发送更多信息。

    感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    期待 您在星期一的回复中提供您的调查结果。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将发布我的调查结果的屏幕截图。


      

    这里的每个峰值都是从4巴到5巴的压力变化事件

    流速为100lph、压力变化时、我们观察到最大值为+5lph 的变化。 这是从我们的实际情况中观察到的。

    使用的配置为:

      

    感谢你能抽出时间

    Nomikos Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们需要查看示波器捕获、以了解当管道中的压力变化时 RX 信号如何变化。 这是您在 GUI 中看到的干扰的根源。

    此致、

    Evan