This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TIDA-01486
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/884118/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486

您好!

我将使用板载 MSP430FR6047设计用于水应用的热量计。 我需要使用设备测量4个流量计中的流速。 我能否将单芯片 MSP430FR6047与下图所示的其他多路复用器搭配使用?

此外、我不确定幅值为3.3V 的 TX 信号是否足以通过我的传感器获得良好的信号(我使用激励频率为1.5MHz 的传感器)。 我能否使用驱动器将 TX 信号增加到24V、它如何影响 MSP 中的匹配阻抗电路?

提前感谢

此致、

Aleksei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TI 参考设计 TIDA-01486

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、此设计可以解决我的问题!

    如果我的传感器的谐振阻抗= 45欧姆、谐振电容= 1800pF、我是否应该分别将 TIDA-01486中的电阻器(200欧姆)和电容(1000pF)更改为这些值、以便为传感器提供最大能量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要匹配电阻器和电容以获得最佳性能。