This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2512:MSP430:连接到目标时出错:器件未知

Guru**** 2814185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874605/ccs-msp430fr2512-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430FR2512

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我遇到了这个 MSP430:连接到目标时出错:尽管所有 COM 端口都已连接、但器件未知、如器件管理器中所示。

我已尝试使用所有可用的 COM 端口、但仍有相同的错误。

我还尝试运行了 TI 提供的演示项目(hello world 项目)、并且也面临相同的错误。

任何帮助都将不胜感激。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Yan Ting、

    您能告诉我您使用的硬件和设置是什么?

    谢谢

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Yan Ting、

    以下是与所报告问题有关的两个增设员额。

    请检查这是否能帮助您解决问题。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    IM 使用 MSP430FR2512 和 MSP-FET430UIF-CDC

    但它以前是有效的、我可以调试和运行程序、但当我尝试调试程序时、问题突然从别处没有出现。

    在硬件方面没有做任何更改、只检查了线缆连接、在发生错误时拔下插头、以防连接松动。   

    我通过添加一些 FIFO 代码更改了代码侧的位、但这不应该是问题、因为我构建程序时没有错误。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/871159 

    这与我之前遇到的错误相同、但当我再次尝试调试时、它会突然工作、这就是为什么我不知道当我再次遇到相同的错误时如何解决它的原因。  

    此外、在我构建程序时、所有这些建议都会一直出现、它会影响程序还是调试模式?  

    任何帮助都将不胜感激。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Yan Ting、

    感谢您提供相关信息。

    很抱歉、您能给我一些其他信息吗?

    -所有引脚是否都正确焊接,只是为了避免连接松动?

    -连接到电路板的黑色电缆是什么? 它是否连接到任何其他板?

    -如何为电路板供电?

    -您的装置中的电缆长度是多少?

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Yan Ting、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。

    如果是这种情况、请按"此解决了我的问题"  按钮

    如果情况不是这样、请告诉我。

    如有任何疑问、请随时与我们联系。

    此致

    Kostas