This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:在尝试检索外部快速时钟信号时卡住

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874062/msp430fr5994-gets-stuck-when-trying-to-retrieve-external-fast-clock-signal

器件型号:MSP430FR5994

当为 MSP430FR5994IRGZR 使用调试器并运行编程时、当尝试获取外部快速时钟信号时、它似乎会卡住。  

尝试更改 Crystal、但没有改变。  

在进一步检查之后,我移除了晶体并测量了微控制器(HFXOUT)输出端的电压,我不知道这是否会影响电压测量。 但在没有问题的器件上、我发现电压为0.68V、而有问题的器件似乎具有1.4V 至2.5V 的输出电压、我想这可能会使晶体过驱并对其造成损坏或导致其根本不振荡。 但是,如果将晶振全部卸下,可能会导致测量问题,我不确定。  

另一个问题是 、它消耗大量电流、并且电流可能高达100-120mA。 在正常运行时、它消耗大约10mA 的电流。 虽然它与此类似、但无法使用调试器对其进行编程或读取? 我不知道是否有内部电路会损坏并导致这种情况? 要清楚的是、一旦处理器打开、该电流消耗就恒定不变。

如果您能在这两个问题上提供任何帮助、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否已完全理解所有细节、但您肯定无法通过断开晶体并直接在振荡器引脚处进行测量来评估晶体振荡器功能。

    请查看这份关于晶体振荡器的应用报告(它的目标是32kHz、但理论也适用于高频晶体、这是最重要的一点和测试)。

    您是否仅使用 CCS 和 TI Resource Explorer 中的晶体振荡器时钟系统代码示例测试了器件的运行? 我建议将问题降至最低、以找出根本原因。

    了解时钟系统初始化和设置(包括晶体数据)也很有用。

    此致

    Peter

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    我已经阅读了应用手册、我们将尝试安全因数测试、以了解我们与限制的接近程度。 然而,我们在成千上万的人中生产了这些产品,其中只有一小部分产品存在这一问题。 因此、我不认为这会是这个问题。 我们已经尝试为仍然无法正常工作的晶振更换晶振、但是我们更换了芯片、使其正常工作、因此问题更像是芯片问题、而不是晶体问题。  

    我将尝试使用该代码、以便它隔离晶体、并且我可以排除所有其他可能性。

    此外、您是否还了解了我们必须解决的过大电流消耗问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    来自今天的反馈我已经按照您的建议、使用 TI 示例代码将代码减少到最低、这仍然很困难、试图在使用示波器进行测量时再次获取晶体信号时、时钟线似乎只是拉高并保持在那里。 我还设置了一个以使用旁路代码、并尝试向其中馈入外部时钟信号、但这也不起作用。  

    我仍然不确定如何处理当前抽取问题?

    我们再次感谢提供任何信息或指导。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我对这方面的迟来的答复表示歉意。 非常感谢您提供的更多信息。 基于该值、尤其是在更改 MSP430器件可解决问题时、这表明 MSP430样本之间至少存在差异。 电流值太高、无法证明其具有某些回退功能、而改用其他振荡器作为备用时钟源。 尤其是如果您看到的基本代码中也有相同的值、那么这毫无意义。

    当然、我们需要对器件进行进一步调查、但这些指示指向器件的某种故障、在我看来、器件似乎已在振荡器引脚上受到损坏、例如 ESD。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    请告诉我、您是否能够找出根本原因。 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    上周、我对器件进行了更多调查、当我们从 HFXIN 引脚到模拟接地进行测量时、发现微控制器本身存在短路。 此外、对于电流消耗问题、我发现电源轨和接地之间存在短路。 这是在从电路板上移除芯片的情况下进行的、因此电路板上没有短路。  

    让我感到困惑的是、在某些情况下、电源轨和接地在芯片内部短路、这可能是一个 ESD 问题、但对于 HFXIN 和模拟接地短路、听起来有点奇怪。  

    我已经与我们的销售代表取得联系、希望我能够收到一些样品、然后发送给您进行进一步调查。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    非常感谢您的更新。 结果表明、我怀疑故障器件因任何原因受损。 关于受影响设备的发货以进行调查、请告诉我您是否有正确的联系方式和信息。 有一个质量程序、包括沟通路径建议、质量流程启动文档等

    请告诉我、您是否需要这方面的支持。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    如果我理解正确、我们现在将离线处理此案例。 因此、我现在要关闭该线程。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    是的、正确。  

    感谢你的帮助