当为 MSP430FR5994IRGZR 使用调试器并运行编程时、当尝试获取外部快速时钟信号时、它似乎会卡住。
尝试更改 Crystal、但没有改变。
在进一步检查之后,我移除了晶体并测量了微控制器(HFXOUT)输出端的电压,我不知道这是否会影响电压测量。 但在没有问题的器件上、我发现电压为0.68V、而有问题的器件似乎具有1.4V 至2.5V 的输出电压、我想这可能会使晶体过驱并对其造成损坏或导致其根本不振荡。 但是,如果将晶振全部卸下,可能会导致测量问题,我不确定。
另一个问题是 、它消耗大量电流、并且电流可能高达100-120mA。 在正常运行时、它消耗大约10mA 的电流。 虽然它与此类似、但无法使用调试器对其进行编程或读取? 我不知道是否有内部电路会损坏并导致这种情况? 要清楚的是、一旦处理器打开、该电流消耗就恒定不变。
如果您能在这两个问题上提供任何帮助、我们将不胜感激。