This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:有关 TLV DCO 校准、FLL 精度和 FLL 锁定时间的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882272/msp430fr2433-questions-about-dco-calibration-from-tlv-fll-accuracy-and-fll-lock-time

器件型号:MSP430FR2433

大家好、第430团队、

看起来 FR2433仅包括16MHz DCO/FLL 时钟速率的 TLV/cal 数据。  

 一旦针对给定频率进行校准,总体精度规格(“表5-5 DCO FLL”在整个温度范围内±2%)是否适用于所有 DCO/FLL 频率(甚至是1MHz)?  

因为1MHz 运行没有 TLV 数据。 校准 DCO/FLL 以实现1MHz 运行且 具有±2%(过热)精度的过程是什么?

TRM 也会这样说。 "存储 DCO 校准以快速设置为最大 DCO 频率"。  这是否意味着如果使用校准数据、锁定时间不会像数据表中显示的那样长(FLL 锁定时间典型值为280mSec)?  

FLL 锁定时间可以缩短多少?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Newman;-)

    感谢您将问题发布到 E2E。

    [引用 user="Newman"> FR2433仅包括16MHz DCO/FLL 时钟速率的 TLV/cal 数据。  [/报价]

    没错。

    [引用 user="Newman"> 整体精度规格(“表5-5 DCO FLL”在整个温度范围内的精度为±2%)是否适用于针对给定频率校准后的所有 DCO/FLL 频率(甚至为1MHz)?  [/报价]

    如果数据表中未提供1MHz 过热精度规格、则很可能无法确定该情形。

    [引用 user="Newman">因为1MHz 操作没有 TLV 数据。 校准 DCO/FLL 以实现1MHz 运行且 精度为±2%(过热)的过程是什么?[/QUERP]

    我强烈建议使用我们的 MSP430FR2433代码示例作为参考和进行测试。 具体而言 、msp430fr243x_CS_04.c (假设您使用 XT1作为 FLL 基准源)或 msp430fr243x_CS_07.c (假设您使用内部 REFO 作为 FLL 基准源)将是一个很好的起点。 它们利用一个名为"Software_Trim ()"的函数来获得最佳 DCOFTRIM 值。 这些代码示例还将各种时钟输出到引脚、以便轻松测量它们。

    在比较数据表中表5-5中的精度时、您会注意到、使用 XT1作为 FLL 基准源可实现最佳精度。 我假设所有其他频率都是如此。

    [引用 user="Newman"]

    TRM 也会这样说。 "存储 DCO 校准以快速设置为最大 DCO 频率"。  这是否意味着如果使用校准数据、锁定时间不会像数据表中显示的那样长(FLL 锁定时间典型值为280mSec)?  

    FLL 锁定时间可以缩短多少?

    [/报价]

    根据下面的帖子、使用校准数据时、FLL 锁定时间可能小于1ms。 使用上面的代码示例、您还可以在进入"Software_Trim ()"函数之前将 GPIO 设置为高电平、然后将 GPIO 设置为低电平以测量 FLL 锁定时间所需的时间。

    MSP430FR2111:DCO FLL 锁定时间

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James