大家好、第430团队、
看起来 FR2433仅包括16MHz DCO/FLL 时钟速率的 TLV/cal 数据。
一旦针对给定频率进行校准,总体精度规格(“表5-5 DCO FLL”在整个温度范围内±2%)是否适用于所有 DCO/FLL 频率(甚至是1MHz)?
因为1MHz 运行没有 TLV 数据。 校准 DCO/FLL 以实现1MHz 运行且 具有±2%(过热)精度的过程是什么?
TRM 也会这样说。 "存储 DCO 校准以快速设置为最大 DCO 频率"。 这是否意味着如果使用校准数据、锁定时间不会像数据表中显示的那样长(FLL 锁定时间典型值为280mSec)?
FLL 锁定时间可以缩短多少?
谢谢、Merril