主题中讨论的其他器件: MSP-FET
刚刚插入了新的 MSP430FR5994、开箱即用。 我尝试使用 CCS 9.3对示例 TI 代码进行编程、并收到一条消息说 eZ-FET 需要更新、因此我选择了更新。 更新失败、因此我尝试恢复。 恢复失败、因此我查找了类似的已解决问题、但未找到任何解决方案。 已下载 MSPFlasher v1.3.2及其用户指南、其中包含有关如何执行自动 FET 更新的注释、因此我运行了同样失败的(./MSP430Flasher -n NO_TARGET -s)。 这至少在失败时提供了一些信息、因此下面介绍了这些信息、但我对下一步尝试的方法没有任何想法。 感谢你的任何帮助。
*---- /|-------------------------------------------------------- *
*/|_*
*//MSP Flasher v1.3.2 *
*|/*
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*检测到 USB FET 固件损坏。 正在开始恢复。
#出口:49
#错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已关闭(无错误)
***********************************************************************************************。
*