This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874349/msp430fr5994-error-msp-fet-ez-fet-recovery-failed

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

刚刚插入了新的 MSP430FR5994、开箱即用。  我尝试使用 CCS 9.3对示例 TI 代码进行编程、并收到一条消息说 eZ-FET 需要更新、因此我选择了更新。  更新失败、因此我尝试恢复。  恢复失败、因此我查找了类似的已解决问题、但未找到任何解决方案。  已下载 MSPFlasher v1.3.2及其用户指南、其中包含有关如何执行自动 FET 更新的注释、因此我运行了同样失败的(./MSP430Flasher -n NO_TARGET -s)。  这至少在失败时提供了一些信息、因此下面介绍了这些信息、但我对下一步尝试的方法没有任何想法。  感谢你的任何帮助。

*---- /|-------------------------------------------------------- *
*/|_*
*//MSP Flasher v1.3.2 *
*|/*
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*检测到 USB FET 固件损坏。 正在开始恢复。

#出口:49
#错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已关闭(无错误)
***********************************************************************************************。
*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将我的计算机设置为使用 TI 云工具、并使用 CCS Cloud 并尝试对相同的 TI 示例代码进行编程。  在该工具经过试用并出错后、CCS Cloud 成功更新了 eZ-FET 的固件、现在我的 Launchpad 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布您的解决方案。 我很高兴您能正常工作!

    -Matt