This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:关于 RTC 备份。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/880058/msp430f5438a-about-rtc-backup

器件型号:MSP430F5438A

你(们)好

请在下面提供建议。
我对 MSP430F5438A 上的 RTC 运行有疑问。
让我确认、当系统电源关闭时、只有 RTC 在备用电池上运行。
是否有用于 RTC 的专用电源终端?
如果不是、VCCC1至4在 RTC 上运行的电压是多少?

在使用备用电池的 RTC 运行期间,RESET 引脚设置为“L”。
这会影响 RTC 的运行吗?

使用复位引脚“L”时 RTC 是否不工作?
请告诉我们上述内容。
此致
K.Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进入这里的同一页、RTC_B 外设上提供了电池备份 RTC 功能;然而、MSP430F5438A 只包含板载 RTC_A 外设。 请您仔细研究一下、并告诉我您的具体设置吗?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    让我来看看 MSP430F5438A 的 RTC_A。
    问题1. RTC_A 在下限电压下工作的电压是多少?
    Q2.RTC_A 在复位引脚变为低电平时是否停止运行?
    问题3.只有 RTC_A 工作时有多少电流?

    请回答三个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) RTC 外设在器件允许的电压范围(1.8V - 3.6V)内正常运行

    2) 2)复位引脚变为低电平会触发欠压复位(BOR)、然后使 RTC 寄存器值切换回 用户指南 第22.3节中给出的默认复位值。

    3) 3)数据表的第5.5节 显示了不同低功耗模式下的电流消耗。 您可以参考具有 VLO 的 LPM3规格来粗略估算 RTC 电流消耗。 例如、在25°C 时为3V 电源、并且器件在启用 RTC 的情况下运行在 LPM3模式下、电流消耗范围为1.2uA 至1.4uA。

    此致、

    Matt