Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 你(们)好
请在下面提供建议。
我对 MSP430F5438A 上的 RTC 运行有疑问。
让我确认、当系统电源关闭时、只有 RTC 在备用电池上运行。
是否有用于 RTC 的专用电源终端?
如果不是、VCCC1至4在 RTC 上运行的电压是多少?
在使用备用电池的 RTC 运行期间,RESET 引脚设置为“L”。
这会影响 RTC 的运行吗?
使用复位引脚“L”时 RTC 是否不工作?
请告诉我们上述内容。
此致
K.Saito