This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:SPI 主控模式的提前期和 LAG 时间

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874297/msp430f5438a-lead-and-lag-times-for-spi-master-mode

器件型号:MSP430F5438A

你好。

请提供 SPI 主控模式下 STE 的交货周期和 LAG 时间?

需要使用此公式来计算:

STE 至 SCK 延迟时间

2.最后一个 SCK 到 STE 延迟时间

这些未针对 SPI 主控模式定义(数据表 SLAS655F、5.33秒)。 即使在主控模式的 SPI 时序图中也没有提到 STE、图5-11、5-12。

这些时间仅在从机模式下显示为 t_ST、lead 和 t_STE、LAG。

谢谢你。

Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将对此进行研究、并将尽快返回给您。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    通过查看有关此主题的设计详细信息和文档、MSP430F5438A 的 USCI 模块不支持需要 STE 信号有源输出驱动的模式。

    从我的角度来看、这将是多主控4线 SPI 模式、其中 STE 信号用于避免主控器件之间的冲突、例如驱动两个 CLK 信号。 在该模式下、给定的 STE 信号下、主器件会将其输出切换到输入方向。

    缺少 STE 输出驱动能力是器件数据表中没有请求的 STE 值的原因、因为这些值当然只在输出驱动模式下才有意义。

    根据要求、可以通过 SW 和 GPIO 来模拟 STE 信号功能。 在这种情况下、CPU 将分别配置 IO、将其切换为输出、然后使用 USCI 模块触发传输、并且在字节传输后、再次切换产生 STE 信号的 IO。

    当然、这种情况下的时序与 CPU 时钟速度和为这种情况编写的代码有关。

    另一个选项、如果需要这个4线制多主控模式、将使用一个带有 eUSCI 模块的 MSP430器件、这是因为它支持 STE 驱动能力、这也可以根据列出了针对 STE 的请求提前期和延迟时间的数据表值来查看。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的反馈。

    非常有帮助。

    此致
    Stefan