This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:部分关断后的高待机电流

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878402/msp430f6638-high-standby-current-after-partial-shutdown

器件型号:MSP430F6638

在我的电路上、使用 MSP430f6638微控制器和一些其他芯片(我已删除其中的大部分芯片)

我让器件在低功耗模式下运行、消耗大约15微安。  如果我断开电源并将电压降(电容器放电)置于大约0.9V 的右侧、然后重新打开电源、则器件在低功耗模式下消耗大约3毫安的电流。  如果我在电压大于大约1伏或小于0.7V 时重新连接电源、则它始终处于正常的15微安待机模式。

除非我拔下电源并让电压降至约0.7V 以下,否则它不会退出3毫安待机“模式”。

在不让电源放电的情况下重新启动微控制器始终无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    所发生的情况是、当 MCU 的 BOR (掉电复位)电压电平处于"未定义"区域时、您尝试重新启动 MCU。  通常、当为 BOR 电路加电时、VCC 应接近0v、以使 BOR 电路开始工作并使器件退出复位状态。

    在任何其他电压下、BOR 可能无法工作、系统处于未知状态、将消耗更大的电流。  为确保正常运行、请始终确保在重新加电之前允许 VCC 变为0v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。