主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043、 MSP430F5528、 CAPTIVATE-PGMR、 EVM430-FR6047
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经为我的应用之一从 evm430-fr6043中获得灵感、开发了我自己的电路板、并且我正在使用2线 JTAG 对其进行编程。 现在、我想使用超声波设计中心 GUI 来设置参数。 请为我提供合适的代码指南、让我将 GUI 与 MSP430应用板配合使用。
谢谢、
Aishwarya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经为我的应用之一从 evm430-fr6043中获得灵感、开发了我自己的电路板、并且我正在使用2线 JTAG 对其进行编程。 现在、我想使用超声波设计中心 GUI 来设置参数。 请为我提供合适的代码指南、让我将 GUI 与 MSP430应用板配合使用。
谢谢、
Aishwarya
您好 Aishwarya、
下面提供了用于与 GUI 通信的代码。 使用"演示应用"进行 GUI 通信。 我提供了水和气体演示的链接、因为 FR6043可以同时支持这两者。
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/latest/
您有正确的演示应用。 是的、只有1个 USS 设计中心 GUI。 确保您还使用的是最新的 GUI 版本2.20.00.19。
您的电路板是如何连接到 PC 的? 在 EVM430-FR6043上、MSP430FR6043通过 I2C (P1.6、P1.7、P1.4)与 HID 桥进行通信。 HID 桥通过 USB 与 PC 通信。
您是否将电路板连接到 EVM430-FR6043上的 HID 桥? 为此、可以将 P1.6 (SDA)、P1.7 (SCL)和 P1.4 (IRQ)连接到 EVM430-FR6043的 J1接头。 为此、应从 J1上移除跳线、并将 SDA、SCL 和 IRQ 连接到相应引脚、这些引脚标有丝印、并连接到 J1接头的 HID 桥侧。
如果您的 PCB 上包含 HID 桥、则需要对 MSP430F5528进行编程、以使 HID 桥正常工作。 我们通常不提供此代码。 另一种选择是在下面的 CAPTIVATE-PGMR 板上使用 HID 桥。 如上所述、将 SDA、SCL 和 IRQ 引脚连接到此板的 J301、USS GUI 应能够进行连接。
Aishwarya、
您需要使用 HID 桥连接到 GUI。 如果您没有可以利用 HID 桥的 EVM-FR6043或 EVM430-FR6047、则 CAPTIVATE-PGMR 是获取 HID 桥的最简单且成本最低的方法。
http://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-PGMR
您可以在下面找到电路板和 J301连接器的原理图。 您需要连接到 J301连接器的 BRIDGE_SDA、BRIDGE_SCL 和 MCU_IRQ。