This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2556990 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043, MSP430F5528, CAPTIVATE-PGMR, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/877540/ccs-msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043MSP430F5528CAPTIVATE-PGMREVM430-FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经为我的应用之一从 evm430-fr6043中获得灵感、开发了我自己的电路板、并且我正在使用2线 JTAG 对其进行编程。 现在、我想使用超声波设计中心 GUI 来设置参数。 请为我提供合适的代码指南、让我将 GUI 与 MSP430应用板配合使用。

谢谢、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    下面提供了用于与 GUI 通信的代码。  使用"演示应用"进行 GUI 通信。  我提供了水和气体演示的链接、因为 FR6043可以同时支持这两者。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/latest/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

         感谢您的链接、但我有一个问题、您对演示应用的理解是什么、因为根据您的建议、我已经下载了                 " UltrasonicGasFR6043_02_20_00_12"并使用它对我的板进行了编程、但我仍然无法通过 USS 设计中心 GUI 进行通信。是否有您指向的任何其他 GUI。

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

         当我尝试通过 USS 设计中心连接到我的制造电路板时、它显示"未连接 HID 器件"。

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有正确的演示应用。  是的、只有1个 USS 设计中心 GUI。  确保您还使用的是最新的 GUI 版本2.20.00.19。  

    您的电路板是如何连接到 PC 的?  在 EVM430-FR6043上、MSP430FR6043通过 I2C (P1.6、P1.7、P1.4)与 HID 桥进行通信。  HID 桥通过 USB 与 PC 通信。   

    您是否将电路板连接到 EVM430-FR6043上的 HID 桥?  为此、可以将 P1.6 (SDA)、P1.7 (SCL)和 P1.4 (IRQ)连接到 EVM430-FR6043的 J1接头。  为此、应从 J1上移除跳线、并将 SDA、SCL 和 IRQ 连接到相应引脚、这些引脚标有丝印、并连接到 J1接头的 HID 桥侧。   

    如果您的 PCB 上包含 HID 桥、则需要对 MSP430F5528进行编程、以使 HID 桥正常工作。  我们通常不提供此代码。  另一种选择是在下面的 CAPTIVATE-PGMR 板上使用 HID 桥。  如上所述、将 SDA、SCL 和 IRQ 引脚连接到此板的 J301、USS GUI 应能够进行连接。

    http://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-PGMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

        我一直通过 I2C (P1.6、P1.7、P1.4)使用不带 HID 桥的电路板。 我通过 MSP-430FET430UIF 通过2线 JTAG 连接与 IC 进行通信。 该代码是否允许我通过 GUI 通过该配置进行通信?

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya、

    您需要使用 HID 桥连接到 GUI。  如果您没有可以利用 HID 桥的 EVM-FR6043或 EVM430-FR6047、则 CAPTIVATE-PGMR 是获取 HID 桥的最简单且成本最低的方法。

    http://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-PGMR 

    您可以在下面找到电路板和 J301连接器的原理图。  您需要连接到 J301连接器的 BRIDGE_SDA、BRIDGE_SCL 和 MCU_IRQ。  

    http://www.ti.com/lit/zip/slar159

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

        非常感谢您的帮助、这正是我在电路板中缺少的内容。

    谢谢、

    Aishwarya