This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:MSP430F5419AIZQWR 的电路板走线示例(BGA113)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873223/msp430f5419a-a-board-trace-example-for-msp430f5419aizqwr-bga113

器件型号:MSP430F5419A

您好!

MSP430F5419AIZQWR 采用 ZQW 封装、BGA 113引脚。 0.5mm 间距。

 

是否有可 供客户参考的电路板跟踪示例?

我的客户想决定是否需要使用“VIA IN PAD”。

换言之,如果您有一个示例,*不*使用过孔垫,他们会很高兴。