请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A
您好!
我们计划在现有产品中将微控制器从 MSP430F5438A 升级到 MSP432E401Y。
现有 MSP430F5438A 产品中使用以下 SPI 端口:
1.两个 SPI 从端口,均配置为 UCCKPH=1 和 UCCKPL=0。
1个 SPI 主端口、配置为 UCCKPH=1 和 UCCKPL=0。
正在努力开发 MSP432E401oftRM QSSI 部分、但无法清楚地了解 MSP432E401Y 是否支持上述主从配置?
我们是否应考虑将 MSP432E401Y 替换为(这两个 SPI 配置上下文)? 在哪里可以获得相应的代码示例?
此致、
Pradeep