This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:标准 SPI 从器件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878373/msp432e401y-standard-spi-slave

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

您好!

我们计划在现有产品中将微控制器从 MSP430F5438A 升级到 MSP432E401Y。

现有 MSP430F5438A 产品中使用以下 SPI 端口:  

1.两个 SPI 从端口,均配置为 UCCKPH=1 和 UCCKPL=0。

1个 SPI 主端口、配置为 UCCKPH=1 和 UCCKPL=0。

正在努力开发 MSP432E401oftRM QSSI 部分、但无法清楚地了解 MSP432E401Y 是否支持上述主从配置?

我们是否应考虑将 MSP432E401Y 替换为(这两个 SPI 配置上下文)? 在哪里可以获得相应的代码示例?

此致、

Pradeep