This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:"MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败"固件错误?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-FET, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872507/ccs-msp-exp430fr2433-msp430-error-msp-fet-ez-fet-recovery-failed-firmware-bricked

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433MSP-FETENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚收到了用于 MSP430FR2433的 TI Launchpad、并想尝试一个示例程序。 因此、我启动了 CCS 并为正确的 MCU 加载了'Hello World'程序、该程序应在首选输出上打印 Hello World。 我假设这是通过 USB UART 实现的、所以我打开了 Docklight (首选控制台程序)、找到了 MSP UART 应用端口、打开了一个连接、并刷写了 hello world 程序。

问题的开始位置如下:
CCS 要求我在刷写之前更新 Launchpad 的固件、方法是在对话框中按 OK 或继续。
固件闪存失败、Windows 设备管理器中的 USB 设备(1个用于 UART 应用程序、1个用于 Launchpad 的其他标准设备)消失。

随后 CCS 说:
"MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器之一需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。  注意:在恢复过程中、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。"
我这么做了、但它给出了误差
"MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败"。

我通过 CCS 本身将 CCS 更新为最新版本、并尝试恢复、但没有结果。

我认为发生这种情况是因为在固件更新运行时、我与第三方软件的 USB UART 建立了开放连接。

我在论坛上发现了一些类似的问题、但它们都已关闭、因为用户不再对论坛主题帖作出响应。 是否有办法解决这个问题?

此致、

Merijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merijn、

    您是否遇到过下面链接的主题?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/562986?CCS-MSP-FET-eZ-FET-legacy-module-update-failed 

    我建议尝试一些建议。 如果您仍有问题、请查看并告知我。

    谢谢!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    浏览所有这些引用的线程会有点混乱、但以下是我在这些解决方案中尝试过的操作:

    *使用了 Energia、仍然是同一个问题:

    错误:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
    :MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败
    
    所选串行端口
    不存在或您的电路板未连接 

    *您的链接线程没有相同的问题;他们仍然检测到“MSP Application UART1”,但我没有检测到。

    *其他线程使用 MSP-FET、而我有一个具有板载调试器(eZ-FET)的 Launchpad。 也许我可以检查是否可以使用 MSP-FET 上传固件(我确实放置了一个)、但我认为它仍然会对我要用于项目的 USB 接口产生问题。

    *其他相同的线程也存在与 MSP-FET 相关的驱动程序问题、而我认为此更新会破坏我的 Launchpad 上的通信接口。 我在设备管理器中看不到任何可能是 Launchpad 或其调试接口的器件。

    *使用了不同的 USB 电缆,但无法正常工作

    *获取了不同的 Launchpad (MSP430-FR5994),仍然可以工作,并显示在 Windows 设备管理器中

    我可以尝试将 Launchpad 连接到另一台 Windows 机器、希望它能神奇地工作、但我怀疑... 我会再回来。

    更新:

    显然、使用具有较旧 CCS 版本(9.1)的不同 Windows 计算机时、恢复功能非常有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merijn、

    真是个好消息! 听起来、枚举可能在原始计算机上被破坏了。 感谢您深入了解链接帖子中的解决方案-我知道有很多信息可供浏览。  

    很高兴你能让事情正常工作:)

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确是个好消息、但这怎么会发生、我将来如何避免这个问题呢?

    下次我可能无法访问另一台计算机来尝试相同的修复。 我想拥有一个更可靠的解决方案。