主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、 MSP-FET、 ENERGIA
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我刚刚收到了用于 MSP430FR2433的 TI Launchpad、并想尝试一个示例程序。 因此、我启动了 CCS 并为正确的 MCU 加载了'Hello World'程序、该程序应在首选输出上打印 Hello World。 我假设这是通过 USB UART 实现的、所以我打开了 Docklight (首选控制台程序)、找到了 MSP UART 应用端口、打开了一个连接、并刷写了 hello world 程序。
问题的开始位置如下:
CCS 要求我在刷写之前更新 Launchpad 的固件、方法是在对话框中按 OK 或继续。
固件闪存失败、Windows 设备管理器中的 USB 设备(1个用于 UART 应用程序、1个用于 Launchpad 的其他标准设备)消失。
随后 CCS 说:
"MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器之一需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。 注意:在恢复过程中、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。"
我这么做了、但它给出了误差
"MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败"。
我通过 CCS 本身将 CCS 更新为最新版本、并尝试恢复、但没有结果。
我认为发生这种情况是因为在固件更新运行时、我与第三方软件的 USB UART 建立了开放连接。
我在论坛上发现了一些类似的问题、但它们都已关闭、因为用户不再对论坛主题帖作出响应。 是否有办法解决这个问题?
此致、
Merijn