This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:I2S 接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/877873/msp430fr2153-i2s-interface

器件型号:MSP430FR2153
主题中讨论的其他器件:TAS2559

您好!

客户希望使用 TAS2559和 MSPFR2153、但需要一个 I2S 接口来连接音频放大器。 它能否像应用手册中所述的那样通过 SPI 和软件实现?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR2系列上缺少 DMA 将是一个难题。 为了使 SPI"管线"保持满、需要进行一些相当仔细的编码。 在更高的采样率下、MCU 将无法完成更多任务。

    大多数/所有 FR5系列都具有 DMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!
    那么、您认为 对于像 MSP430FR5720这样 具有 DMA 的器件、它应该起作用吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样看来,至少就 DMA 而言--它有3个通道(如 F5418)和所有3个(支持 SPI) eUSCI 的触发器[参考数据表(SLASE35C)表6-7]。

    除此之外、它是标准的"尽职调查"。 [免责声明:我没有使用过 F5418、也没有使用过此应用手册。] 我无法找到相关代码(.zip)以检查意外情况。 基于.pdf:

    1) 1) F5418具有12位 ADC、FR5720只有10位。

    2) 2)它似乎依赖于8.192MHz 系统时钟、而 FR5720出厂调整 DCO 选择仅为8.0MHz。 我预计2.4%会对音频产生很大的影响。 使用外部晶振(HFXT)的图示。

    [编辑:勘误表 DMA9听起来可能会妨碍您的工作。 [参考勘误表(SLAZ373AE)第10页]]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 FR5720受最大8MHz MCLK 的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 则 MSP430FR5730 应该可以正常工作。

    此致、Holger