Other Parts Discussed in Thread: TAS2559
主题中讨论的其他器件:TAS2559
您好!
客户希望使用 TAS2559和 MSPFR2153、但需要一个 I2S 接口来连接音频放大器。 它能否像应用手册中所述的那样通过 SPI 和软件实现?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559
您好!
客户希望使用 TAS2559和 MSPFR2153、但需要一个 I2S 接口来连接音频放大器。 它能否像应用手册中所述的那样通过 SPI 和软件实现?
此致、Holger
Bruce、您好!
那么、您认为 对于像 MSP430FR5720这样 具有 DMA 的器件、它应该起作用吗?
此致、Holger
这样看来,至少就 DMA 而言--它有3个通道(如 F5418)和所有3个(支持 SPI) eUSCI 的触发器[参考数据表(SLASE35C)表6-7]。
除此之外、它是标准的"尽职调查"。 [免责声明:我没有使用过 F5418、也没有使用过此应用手册。] 我无法找到相关代码(.zip)以检查意外情况。 基于.pdf:
1) 1) F5418具有12位 ADC、FR5720只有10位。
2) 2)它似乎依赖于8.192MHz 系统时钟、而 FR5720出厂调整 DCO 选择仅为8.0MHz。 我预计2.4%会对音频产生很大的影响。 使用外部晶振(HFXT)的图示。
[编辑:勘误表 DMA9听起来可能会妨碍您的工作。 [参考勘误表(SLAZ373AE)第10页]]
你是对的。 则 MSP430FR5730 应该可以正常工作。
此致、Holger