我在配备 MSP430的电路板上发现了一些奇怪的东西。 大多数情况下、电路板工作正常、但只有一个单元会随机停止响应按钮。 软件在插入电池后首先进行初始化、闪烁 LED 并运行振动电机、然后进入睡眠模式。 按下 PORT2按钮可唤醒控制器。 嗯、我可以测试10个单元的工作情况、将其关闭、只是在一个小时后再次检查时发现没有再次打开、完全不会对印刷机产生反应。 我取出电池、放回、仍然是同样的问题、它正常运行初始化例程。 我看到 LED 和电机发生反应、但当我按下按钮时、不会发生任何情况。 同时其他单元正常工作。 我觉得这个有点难解释、很难调试这个问题、尤其是因为它只发生在某些电路板上。 然后、我测量了 PCB、按钮的连接看起来很好。 即使在重新刷新之后、这个问题仍然存在、并且电路板正常运行、直到初始化阶段完成、然后对按钮无反应。 但是、当我用同样使用按钮的另一个程序刷写它时、它开始与那个 normally..ca一起工作、任何人都可以解释这是什么?!