This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:10个单元在工作、然后一个单元在等待按钮中断唤醒前工作、但从未工作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/871497/msp430g2553-10-units-working-then-one-works-until-waiting-for-button-interrupt-to-wake-up-but-never-does

器件型号:MSP430G2553

我在配备 MSP430的电路板上发现了一些奇怪的东西。 大多数情况下、电路板工作正常、但只有一个单元会随机停止响应按钮。 软件在插入电池后首先进行初始化、闪烁 LED 并运行振动电机、然后进入睡眠模式。 按下 PORT2按钮可唤醒控制器。 嗯、我可以测试10个单元的工作情况、将其关闭、只是在一个小时后再次检查时发现没有再次打开、完全不会对印刷机产生反应。 我取出电池、放回、仍然是同样的问题、它正常运行初始化例程。 我看到 LED 和电机发生反应、但当我按下按钮时、不会发生任何情况。 同时其他单元正常工作。 我觉得这个有点难解释、很难调试这个问题、尤其是因为它只发生在某些电路板上。 然后、我测量了 PCB、按钮的连接看起来很好。 即使在重新刷新之后、这个问题仍然存在、并且电路板正常运行、直到初始化阶段完成、然后对按钮无反应。 但是、当我用同样使用按钮的另一个程序刷写它时、它开始与那个 normally..ca一起工作、任何人都可以解释这是什么?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述。 问题在于:

    特定的软件和特定的硬件。 是的。

    在您下载新代码之后、如果我们要重新创建此问题、则需要特定的软件、而不是重新下载旧代码以再次检查 。

    我建议您进入调试模式以检查 PXIN 的相关按钮位、如果按下按钮后该位确实发生了变化。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ville、

    浮点输入的作用与您所描述的相似。 确保指定并启用端口引脚上拉(或下拉)。 此外、确保在中断被处理后立即将中断复位。

    Robert。