This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好论坛、
我的所有项目都使用一个绿色闪烁来指示加电后大约一秒钟的 FLL 锁定。 我一直在寻找它。 正常的 XT1 XTAL 时钟设置如下所示、
空 Init_Clock ()
{
fllSTOP;
CSCTL3 = 0b00000000000000000000; // REFO 高功率,FLL 基准为 XT1,FLL 分频器= 1 */
CSCTL4 = 0b00000000000000000000; // ACLK 源为 XT1、MCLK、SMCLK 源为 DCOCLKDIV *
CSCTL5= 0b000100000000; /* VLO 关闭、SMCLK 打开、MCLK 分频器= 1 */
CSCTL6 = 0b0000000010000000; // ACLK 分频器= 1,更高的功率,低频率,无旁路,1-4MHz,AGC,始终打开*/
CSCTL0=0; /*清除 DCO 设置 */
CSCTL1=0b000000000010; //出厂调整,2MHz */
CSCTL2= 0b0001000000011111;wait100; /* FLLD=1、FLLN= 127 MCLK=(2exp (FLLD)*2exp15*(FLLN+1))/2 */
fllSTART;
while (CSCTL7 & 0b0000001100000000);oneSec; //允许 FLL 稳定,解锁位8,9必须同时清除,最小100mS */
}
这对我来说非常好。 早在这里、我注意到一个红色 LED 指示灯、指示没有 FLL 锁定、这种情况经常发生。 在将锁定延迟的等待时间增加到100mS 后、解锁被消除。
现在、我要将另一个 FR4133和一个 FR42311同步到此锁定的 FLL。 FR42311 XIN 引脚已正确设置、已选择 BYPASS、FLL 基准为 XT1、ACLK 源为 XT1。
FR2311的正常时钟设置使用 REFO 而不是 XT1、因为 launchpad 上没有 XTAL、并且锁定正常。 但在尝试使用具有上述设置的 XIN 时。 我根本无法使 FLL 锁定。
FR4133 ACLK 输出由示波器检查、看起来正常。
我错过了设置吗? 请提供任何帮助。
提前感谢您、
Robert。
您好!
FR2311的正常时钟设置使用 REFO 而不是 XT1、因为 launchpad 上没有 XTAL、并且锁定正常。 但在尝试使用具有上述设置的 XIN 时。 我根本无法使 FLL 锁定。
将 FLL 时钟输入从 REFO 更改为 XT1之间的代码差异是多少?
伊斯天
您好、伊斯天、
我解决问题所要做的就是淋浴!
我在使用"~"进行反相时遇到了很多问题、最终我用 bitX 而不是~BITX 开始#define。 这对我们有很大帮助。
现在、即使在我到达这么远的地方之前、我也偏离了路径。
数据表将 P2SELx 列为10。 不用说这意味着 SEL0、SEL1、反之亦然。 检查 RXD 连接后、我意识到它是 SEL0 SEL1。 我用另一种方法来实现它。
当一个字节被列出时、它始终为7、6、5、4、3、2、1、0。 为什么"P2SELx 被列为0、1?
再次被骗了!
感谢你能抽出时间、很抱歉。
Robert。
您好、伊斯天、
FR4133和 FR2311之间的同步现已完成。 我尝试将 XT1时钟驱动器降低到00、但它没有效果。 如果其他人有任何意见、请发布。
在每个例程的顶部有:
.h 文件;
#define FLLlock !(CSCTL7 & 0b0000001100000000) //检查 FLL 锁定
#define xt1OP !(CSCTL7 & 0b000000000010) //检查 XT1故障
.c 文件;
if (FLLlock) GledON、halfSec、GledOFF、halfSec;否则 RledON、halfSec、RledOFF、halfSec; //检查 FLL 锁定,GRN= LOCK */
if (xt1OP) GledON、halfSec、GledOFF、halfSec;否则 RledON、halfSec、RledOFF、halfSec; //检查 XT1故障,GRN=无故障 */
FR4133时钟文件只呈绿色闪烁;
空 Init_Clock ()
{
fllSTOP;
CSCTL3 = 0b00000000000000000000; // REFO 高功率,FLL 基准为 XT1,FLL 分频器= 1 *
CSCTL4 = 0b00000000000000000000; // ACLK 源为 XT1、MCLK、SMCLK 源为 DCOCLKDIV *
CSCTL5= 0b000100000000; // VLO 关闭,SMCLK 打开,SMCLK 分频器=1,MCLK 分频器=1 *
CSCTL6 = 0b0000000010000000; // ACLK 分频器= 1,更高的功率,低频率,无旁路,1-4MHz,AGC,始终打开 */
CSCTL0=0; /*清除 DCO 设置 *
CSCTL1=0b000000000010; //出厂调整,2MHz *
CSCTL2= 0b0001000000011111;wait100; /* FLLD=1、FLLN= 127 MCLK=(2exp (FLLD)*2exp15*(FLLN+1))/2 */
fllSTART;
while (CSCTL7 & 0b0000001100000000);oneSec; //允许 FLL 稳定,解锁位8,9必须同时清除,最小100mS */
CSCTL7&= bit1;SFRIFG1&= bit1; /*复位 XT1故障标志、复位 SFR OFIFG XT1故障标志 *
}
FR2311从器件的时钟文件是:
空 Init_Clock ()
{
fllSTOP;
CSCTL3= 0b00000000000000000000; // FLL 基准为 XT1,FLL 分频器=1 (FLLREFDIV) *
CSCTL4= 0b00000000000000000000; // ACLK 源为 XT1、MCLK、SMCLK 源为 DCOCLKDIV *
CSCTL5= 0b0001000000100000; // VLO 关闭、SMCLK 打开、MCLK 分频器=1、SMCLK 分频器=4 (1MHz) *
CSCTL6 = 0b000000010001; // ACLK 分频器= 1、高功率、低频率、旁路、1-4MHz、AGC、常开、XT1自动关闭*/
CSCTL8= 0b0000000000000001; //启用 ACLK 请求 *
CSCTL0=0; /*清除 DCO 设置 *
CSCTL1=0b0000000000000110; //出厂调整,将 DCO 范围选择设置为8MHz *
CSCTL2= 0b0001000001111111;wait100; /* FLLD=1、FLLN= 127 MCLK=(2exp (FLLD)*2exp15*(FLLN+1))/2 *
fllSTART;
while (CSCTL7 & 0b0000001100000000);oneSec; /*允许 FLL 稳定、解锁位8、9必须同时清除、100mS min */
CSCTL7&&位1;SFRIFG1&&位1; //复位 XT1故障标志,复位 SFR OFIFG XT1故障标志 *
Robert。
}
您好、Robert、
1.没关系。 我没什么帮助。
2.您的意思是"将 XT1时钟驱动器降低到00"? 您预期会出现什么现象?
伊斯天
您好、伊斯天、
CSCTL6的位6、7控制着 XT1振荡器使用的电流大小、因此也控制了输出功率。 至少这是我对文档的阅读。 因此、我将驱动(主) FR4133减小到了允许的最低驱动、以查看是否仍然可以驱动 FR2311。 我知道 ACLK 输出用于驱动 FR2311、但谁知道? XT1的较低输出功率可能会改变 ACLK 输出。 但没有明显的变化。
Robert。
您好、伊斯天、
感谢您的发帖。
我很高兴看到不是 uA、而是 nA。 不过、这不是电流关键型应用。 我将把设置保留为10、看看情况如何。
请注意、
Robert。