This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A 的 P1输入是否可用于 MSP430F149等电容感测?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP430F5438A, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/870237/msp430f5438a-can-the-p1-inputs-of-the-msp430f5438a-be-used-for-cap-sensing-like-the-msp430f149

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F149MSP430FR5739

团队、  

MSP430F5438A 的 P1输入是否可用于 MSP430F149等电容感应?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    这两个器件上的 P1端口存在差异。

    您尝试使用哪种电容式感应方法?  引脚振荡或 RC 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自客户:

    我们目前使用的 MSP430F149使用电容感应技术、用于两个电容传感器。  它使用 RC 方法。

    它们将设计更改为两个单独的产品 MSP430FR5739和 MSP430F5438A、每个产品都基于这两个产品。 所有三个板上使用的传感器是相同的。  

    我们是否能够继续将 RC 方法用于这两个器件?  还是需要使用 RO 方法?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    GPIO 引脚足够相似、我看不到任何问题。