Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476
您好!
我让 ADC 读取 MSP430FR 器件中的温度传感器模块、但我对如何解读结果有点迷失。 使用下面的公式
V_30°C 是否为下表中的以下值 V_SENSOR (顶行)?
如果是-计算温度的正确方法是否如下?
读取 ADC 值(我的值为0xF0)并将其转换为电压。 在使用3.3V 基准的情况下、我得到(3.3 /(2^10))* 240。 0xF0 = 240、因此我只使用十进制值、这会产生大约773mV 的电压。 然后、我将其插入到第一个屏幕截图中的公式中?
将电压差乘以0.00355这样的小数似乎不会产生非常精确的结果。 是否有人可以从拥有温度传感器的 ADC 代码的角度详细说明此过程?
谢谢。